This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:DRA742 CPU 使用 TPS659039-Q1有时可以#39;t 加电

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627332/tps659039-q1-dra742-cpu-sometime-can-t-power-on-with-tps659039-q1

器件型号:TPS659039-Q1

你(们)好

我使用 VAYU EVM 开发我们的客户电路板。

我使用 PMIC 的 RESET_IN 来控制上电/断电事件。

其他控制信号悬空、包括 PWRON、RPWRON、PWRDOWN 作为 VAYU EVM。

当 CPU 无法通电时、PMIC 的 VDDA_RTC 仅为1.1V。

我已经检查了3.3V、5V 正常以及3.3V 后的 RESET_IN 释放、5V 上电时间大约为5ms。

加电失败并非总是失败率约为1/3。

是否必须检查任何信号是否出现开机故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    根据 VDDA_RTC、您是指 LDOVRTC_OUT 吗? VRTC 应为1.8V、因此如果这是1.1V、则这是最可能的问题原因。 当 PMIC 关闭时、LDOVRTC 可支持高达500uA 的电流、因此请检查此电源轨上是否有任何额外的负载(如上拉电阻)。
    您还应仔细检查 LDOVRTC_OUT 上是否存在建议的2.2uF 输出电容。

    您还需要将 GPIO_7/POWERHOLD 拉高以打开 PMIC。 您是否已将其连接到逻辑高电平信号?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是的、它是 LDOVRTC_OUT。 我将其连接到 CPU (Jacinto6)的 VDDA_RTC。

    当我断开 PMIC 的 LDOVRTC_OUT 与 CPU 的 VDDA_RTC 的连接时、它可以为 CPU 加电、

    但是、具有 RTC 模式的 CPU 需要 VDDA_RTC。

    对于 GPIO_7/POWERHOLD、我将其上拉至3.3V。

    CPU 的 RTC_PORZ 是否更成熟、因为当 LDOVRTC (VDDA_RTC)出现时 RTC_PORZ 有毛刺脉冲。

    注意:我将 PMIC 的 PMIC_Regen_DDR 连接到 CPU 的 RTC_PORZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我认为 RTC_PORz 脉冲可能会导致这个问题、如果它在 LDOVRTC 仍在上升时拉一些电流。 您是否已将 VIO_IN 连接到 VCC1? 如果看不到原理图、我会怀疑这是 GPIO_6干扰的原因。

    您是否有任何方法可以断开 RTC_PORz 与 GPIO_6的连接、而是使用另一个信号、如 RESET_OUT? 如果您可以在一个电路板上进行此修改并看到问题消失、我认为这将证明这种干扰是导致问题的原因。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的评论。
    我已在 GPIO6上放置了3.3k 下拉电阻器、然后问题消失了。