This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于轻负载运行

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639682/tps54335a-about-light-load-operation

器件型号:TPS54335A

您好!

让我谈谈进入轻负载运行的 THRESH。
数据表具有以下说明。



但是、实际操作是不同的。
请确认随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS54335A-light-load-operation-issue.pdf

我对这种差异有两个问题

能否告诉我进入实际轻负载模式的时间?
  它实际上不是0.5A 吗?
您 能告诉我如何检查在实际电路板或 EVM 上进入轻负载模式的时序吗?

客户希望检查阈值以进入低噪声电源电路的精确轻负载模式。

 此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    我注意到开关频率约为2.5MHz。 器件频率范围为50k-1.5Mhz。 请重新设置开关频率(例如500kHz)、再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的回答。
    工作频率为1.5MHz。


    我正在等待您的建议。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是1.5Mhz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasono-San、

    您向我提供了以下建议。



    我很困惑。
    (客户希望在1.5MHz 下使用此器件。)

     此致、
    Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    “Eco-modeTm运行开始时的负载电流很难预测,并且取决于器件设计中固有的几个因素。 这些因素包括功率级跨导中的非线性、斜率补偿的影响以及实际 COMP 引脚钳位电压的变化。"

     来自 www.ti.com/lit/an/slva388/slva388.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    您说得对、原理图和测试结果为1.5Mhz。 我的一方有错误的数据、请忽略它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce - San、Jason - San、

    感谢您的响应和支持。
    我检查了您提供的 PDF 材料。
    本文档的内容是否适用于 TPS54335A?

    此外、客户对数据表的内容有疑问。
    我有两个客户的问题。



    ・实际电路板测试结果证实、其电流远低于0.5A。
    您能解释一下这个原因吗?

    ・请告诉我定义0.5A (典型值)的条件。


     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我在 TPS54335A EVM 板上再次对其进行了测试、输入电压为12V 至3.3V、输出电压为340kHz、15uH。 当器件进入跳跃模式时、峰值电流约为500mA、但是如果输入电压为24V、 跳过点电流变为 624mA、 请参阅我的附件。 之所以更改为624mA 、是因为内部斜率补偿值随输入/输出电压、fsw 或电感而变化、就像 Bruce 所说的那样。  

    e2e.ti.com/.../Skip-waveforms.docx

    正如 应用手册 SLVA388的说明一样。 进入跳跃模式(Eco-mode)的条件不是峰值电流、而是 COMP 引脚电压。 对于 tps54335A、当 COMP 引脚电压低至0.25V 时、COMP 引脚电压由内部电路钳位在0.25V。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的友好支持。
    我将向客户报告您的波形。

    我还有一个问题要问。
    您能否 根据客户情况检查跳跃模式阈值?

    VIN=18V
    Vout=12V
    L=10uH、22uH
    (请确认所附文件。)
    e2e.ti.com/.../TPS54335A-light-load-operation-.pdf

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    在客户要求的条件下、当器件进入跳跃模式时、我将再次检查峰值电流、并在今天之前更新结果、谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    当器件进入跳跃模式时、请参阅随附的以了解峰值电流。 22uH 大于所需的电感、内部斜率补偿已经对 器件产生了副作用、不建议这样做。  总而言之、峰值电流不是跳跃模式的标准、而 COMP 引脚电压被钳位在0.25V 是正确的标准。

    e2e.ti.com/.../Skip-waveforms-_2D00_2.docx

    BRS、

    Ryan