This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:推荐的电源开关器件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180545/tps27s100-recommended-power-switch-device

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TPS274160

大家好、

请告诉我您会推荐哪种产品满足以下要求?

TPS27S100是更好的选择、但价格应低于 TPS27S100。

[要求]

VIN:30V 或更高、Iout =4A 、di/dt 可配置、电流限制可配置、具有使能引脚

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takemura-San、

    我们不会在 E2E 上发布定价信息。 我假设这适用于工业应用。

    TPS27S100是一款很好的器件、但我们不执行任何可配置的 di/dt。 我们仅提供电流限制。 其他选项可能包括 TPS274160。

    请直接向团队发送电子邮件以了解更多信息、因为我们不会在 E2E 上共享这些信息。

    谢谢、

    Shreyas