Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS274160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 主题中讨论的其他器件: TPS274160
大家好、
请告诉我您会推荐哪种产品满足以下要求?
TPS27S100是更好的选择、但价格应低于 TPS27S100。
[要求]
VIN:30V 或更高、Iout =4A 、di/dt 可配置、电流限制可配置、具有使能引脚
感谢你的帮助。
此致、
太藤竹村