This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在不升起任何安全标志的情况下切断电池的可能方法

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178818/bq76942-possible-way-to-cut-the-battery-without-raising-any-safety-flag

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好、TI 团队、

是否有电池在不升高任何安全标志的情况下可以打开 MOSFET 的情况?

即使禁用了 OCD*和 SCD 安全功能,电流也非常大,我们面临着这样的问题。

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否提供有关何时发生这种情况的更多详细信息?  条件、时间等是什么?  

    FET 可以在不触发安全标志或故障的情况下打开、原因有多种。  一些示例包括电荷泵上的泄漏泵和 在睡眠模式期间 CHG FET 默认关闭以节省电力。

    当这种情况发生时、我需要更多地了解这种情况、以帮助调试问题。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    是的、很抱歉。

    在20us 期间、当负电流在不确定的时间内接近-25A 时、我们观察到在大约20A 的正电流尖峰后的截止情况

    下面是我们的安全设置:

    "Settings","Protection","Protection Configuration","062a","Hex"
    "Settings","Protection","Enabled Protections A","bc","Hex"
    "Settings","Protection","Enabled Protections B","33","Hex"
    "Settings","Protection","Enabled Protections C","00","Hex"
    "Settings","Protection","CHG FET Protections A","98","Hex"
    "Settings","Protection","CHG FET Protections B","15","Hex"
    "Settings","Protection","CHG FET Protections C","56","Hex"
    "Settings","Protection","DSG FET Protections A","e4","Hex"
    "Settings","Protection","DSG FET Protections B","e6","Hex"
    "Settings","Protection","DSG FET Protections C","e2","Hex"
    "Protections","OCC","Threshold","6","mV"
    "Protections","OCC","Delay","127","3.3 ms"
    "Protections","OCC","Recovery Threshold","-200","mA"
    "Protections","OCC","PACK-TOS Delta","2000","mV"
    

    最好

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您发送该信息。  看起来您已启用 OCD 和 SCD 保护、因此 如果超过这些阈值、安全状态寄存器应显示故障。

    您能否在过流事件期间捕获 BQStudio 日志文件?  请在设置中设置更快的 I2C 速度、并尽可能设置250ms 采样率。  

    为此、请执行以下操作:

    • 转至 BQStudio 左上角的窗口选项卡、选择窗口->首选项->所有全局设置-> EV2400 I2C 时钟速度-> 高速(400kHz)
    • 转至 BQStudio 左上角的窗口选项卡,选择窗口-->首选项-->寄存器--> 扫描/日志间隔(毫秒)--> 250

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    我同意已启用保护功能、但未提出2项、未提出警报、也未提出... 下面是一个日志、每个电流尖峰都存在问题、me.e2e.ti.com/.../Bench1.log 的日志中没有任何内容

    你有什么想法吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是的、我同意缺少安全标志是奇怪的。  此外、我查看了您的日志文件、并注意到样本之间的时间存在问题。  采样间隔为4秒、此时应每250毫秒进行一次记录。

    您能否再次检查您是否完成了我在上一篇文章中给出的步骤?  此外、您可能 需要设置高级视图、然后取消选中与此测试无关的所有参数旁边的记录框。  下图显示了这方面的一个示例:

    要设置高级视图,请转至 Window -> Preferences -> All Global Settings ->选择 Show advanced view 而不是 show basic view。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    我已经在内部完成了、我知道程序、但没有提出任何问题... 所有标志都保持为0。 你有什么想法吗? 是否存在基于电流导数的截止频率或正电流值中的高尖峰?
    另一个问题是、BQ76942如何从充电变为放电(例如 OCC 与 OCD)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    BQ76942根据 SRN 和 SRP 引脚上的压降确定 OCC 与 OCD。  对于 OCD、电流流入 BAT-、而对于 OCC、电流 方向相反。  您可以在下面 BQ76942数据表的表中看到、OCC 和 OCD 的压降具有相反迹象。

    您能否发送另一个日志文件以确保设置了更快的设置、从而每250毫秒而不是每4秒记录一次数据?  如果您将设置配置为250毫秒、那么每4秒记录一次数据会很奇怪。

    更快的收集时间对于确保我们不会错过任何快速寄存器更改、这些更改可以指示 安全状态和缺少标志发生了什么情况。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    好的、我将执行一个新的日志并将其发送给您。

    最好

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    我们设法了解了正在发生的情况、芯片引脚上出现了一个大电压尖峰、导致 MOS 开路和完全芯片复位... 很抱歉给您带来不便,感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我很高兴听到您发现问题的根源!   

    最棒的

    Andria