主题中讨论的其他器件: TPS84259、 TPS54040A、 TPS54060A、 TPS5430、 TPS5450
您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TPS54540和 TPS84529。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我正在寻找 TPS54540 4.5V 至42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器等效产品、但需要的是可编程输出电压。 TPS84259 4.5V 至40V 输入、15W 看起来相同、但情况不同。
我发现这两款产品后、我觉得还不错。 这两款产品的特性与我的需求完全匹配、但我想用同样的情况来处理这两款产品:这是可行的吗?
我刚刚了解了这两种产品是否可能有两种相同的情况。 正输出的输出电压为5V (第二个为5V)、每个输出的电流为2A
我讲的是 TPS54540 4.5V 至42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器、但对于最重要的输出电压、以及 TPS84259 4.5V 至40V 输入、15W
此致、
Ray Vincent