This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540和 TPS84529

Guru**** 2382120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS84259, TPS54040A, TPS54060A, TPS5430, TPS5450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179911/tps54540-tps54540-and-tps84529

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件: TPS84259TPS54040ATPS54060ATPS5430TPS5450

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS54540和 TPS84529。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我正在寻找 TPS54540 4.5V 至42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器等效产品、但需要的是可编程输出电压。 TPS84259 4.5V 至40V 输入、15W 看起来相同、但情况不同。

我发现这两款产品后、我觉得还不错。 这两款产品的特性与我的需求完全匹配、但我想用同样的情况来处理这两款产品:这是可行的吗?

我刚刚了解了这两种产品是否可能有两种相同的情况。 正输出的输出电压为5V (第二个为5V)、每个输出的电流为2A

我讲的是 TPS54540 4.5V 至42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器、但对于最重要的输出电压、以及 TPS84259 4.5V 至40V 输入、15W

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我相信、借助一些附加组件并仔细检查电压应力、我们可以使用相同的 TPS54540通过反相降压/升压(IBB)拓扑生成负输出。 请参阅下面我的同事 Frank 的以下技术文章。 我要问的第一个问题是最大输入电压、因为 IBB 拓扑中的降压转换器在 VIN 引脚上会遇到更大的电压、其中包括最大输入电压+负输出电压。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我清楚地指出:“我们可以使用相同的 TPS54540通过反相降压/升压(IBB)拓扑生成负输出”。 
    问题在于、在这个负输出电压配置中、它无法为5V 输出电压提供仅3A、9A 的电流: 


    是否确认此数据? 
    我提醒您、对于5V 输出电压、我需要3A 的电流。 

    我刚刚注意到、此注释 SLVA 317 B 涉及 TPS54060A、请注意 TPS54040A、因此我希望具有更高的输出电流。

    我只是注意到了这条注释涉及的问题。

    我找到了一个有关 TPS5430的有趣示例。

    没有理由组件 TPS54540在此反相模式下无法正常工作:它是真的吗?

    最后一点:我想了解 D 参数的出现原因。 最后、在5V 输出电压下将提供什么电流 (考虑到最佳输入电压的情况)?  

     

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    每个电源轨的输出电流是2A 还是3A?

    我已经使用可保持3A 输出电流的最大和最小 VIN 情况计算了 TPS5450的最大 IOUT。 这些示例使用的是 https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b 应用手册中的方程式4和5

    对于37V 的最大输入电压、IOUT_max 为4.86A、这满足3A 的要求。

    对于6V 的最小输入电压、IOUT_max 为3A、也满足要求。

    因此、似乎只要您的最小和最大输入电压保持在6V 和37V 之间、您就应该能够为采用 IBB 配置的 TPS54540保持3A IOUT。

    此致、

    Henry