This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:输出电压范围及其余量

Guru**** 2394225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143, LM5143A-Q1, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180263/lm5143-q1-vout-range-and-its-headroom

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143LM5143A-Q1LM5176-Q1

各位专家:

我的客户对 LM5143-Q1感兴趣并有几个问题。

请帮帮我。

 

LM5143具有 FB 引脚、因此可通过电阻器(分压器)调节输出电压。

但我假设它具有一些有关特定 Vout 范围的 Vin 的推荐指南。

如果是、您能告诉我吗?  

 

请通过具体示例告知通用输出电压余量。 (占空比、电感值)

3. V_IN = 12 (9~16V) Iout = 20A   

=> 可能的 Vout 范围(~Vout 最大值)

 

此外 、TI 强烈推荐汽车用降压/升压转换器进行高电流驱动吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    由于这是一个降压控制器、Vin 必须略大于 Vout 设定点才能保持稳定。 该控制器的最大输入电压为65V (使用 LM5143A-Q1以实现更好的可用性)。 请注意、如果 Vin 降至 Vout 设定点以下、则控制器在 Vout =~Vin 的压降下运行。

    2.在余量方面,最好有一些裕量来处理负载瞬态。 如果您可以将 Vin 保持在 Vout 设定点以上至少1V、这将实现更可预测的运行。

    与降压/升压相关、请查看 LM5176-Q1 4开关降压/升压控制器。

    此致、

    Tim