请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5143、 LM5143A-Q1、 LM5176-Q1
各位专家:
我的客户对 LM5143-Q1感兴趣并有几个问题。
请帮帮我。
LM5143具有 FB 引脚、因此可通过电阻器(分压器)调节输出电压。
但我假设它具有一些有关特定 Vout 范围的 Vin 的推荐指南。
如果是、您能告诉我吗?
请通过具体示例告知通用输出电压余量。 (占空比、电感值)
3. V_IN = 12 (9~16V) Iout = 20A
=> 可能的 Vout 范围(~Vout 最大值)
此外 、TI 强烈推荐汽车用降压/升压转换器进行高电流驱动吗?
谢谢你。