Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 大家好、
我对 LM63615-Q1的输入电容有疑问。
Vout=5V、ILOAD 最大值=400mA。 VIN=汽车电池
建议在数据表中将至少4.7 uF 作为 Cin 放置。
如果除了1uF MLCC、我还有大容量输入电容(电解电容)、是否可以将其最小化至1uF?
我计划在输入端使用300uF 电解电容。
此致、