This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:输入电容

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179190/lm63615-q1-input-capacitance

器件型号:LM63615-Q1

大家好、

我对 LM63615-Q1的输入电容有疑问。  

Vout=5V、ILOAD 最大值=400mA。 VIN=汽车电池

建议在数据表中将至少4.7 uF 作为 Cin 放置。

如果除了1uF MLCC、我还有大容量输入电容(电解电容)、是否可以将其最小化至1uF?

我计划在输入端使用300uF 电解电容。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji

    我建议您在靠近 Vin 引脚和 GND 的位置放置一个0.1uF 或0.22uF 电容。

    您能否分享一下您为什么需要在输入侧使用300uF 电容器?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gui-San、您好!

    实际上、我已经将0.22uF 与1.0uF MLCC 并联。  

    我想知道这款1uF MLCC 需要4.7uF 还是更高吗?

    300uF 是输入滤波器、位于 LM63615输入的铁氧体磁珠(0.1uH)的另一侧。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji

    我建议保留4.7 μ F 电容。

    BR。