This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 MOS on off 问题

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177641/bq76952-bq76952-mos-on-off-issue

器件型号:BQ76952

你(们)好  

在采用 BQ76952的客户设计 中、电子负载用于关断/导通放电。 当负载打开时、保护不会触发、但是 C/DMOS 将立即切换一次。

发现 CP1升压时电压下降。 将 CP1电容从0.1uf 调节到2.2uf 仍然存在此问题。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../3073.pdf

如何解决此问题。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们能否具体说明问题是什么? 那么、电荷泵的电压会出现很大的下降?

    是否有任何方法可以在示波器上捕获该值?  

    我在电荷泵的原理图上没有看到任何明显的东西、但 DSG 引脚和 PACK+之间显示的电路是什么、这是一个加速电路吗?  

    除此之外、我认为 R295不是必需的、我看到 C51没有连接到任何地方。 我还注意到、原理图中没有感应电阻器。 Regin C46应为22nF。 LD/Pack 电阻器也看起来非常大。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    感谢你的帮助。

    客户测试如下:  

    使用 ITECG/IT8516C 执行频繁的开关40A 放电

    已连接波形。

     e2e.ti.com/.../d5cad9d402ddad6879ff67b243cb90c8.mp4

    有时、BQ7695202PFBR 将恢复默认参数。

    请提供有关此问题的一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    正如我在之前的答复中提到的、他们能否解决我添加的原理图注释?

    • LD/Pack 电阻器看起来非常大、每个电阻器的总阻值应为~10kOhm。
    • Regin 应为22nF。
    • 我在器件中看不到任何感应电阻器。

    他们是否还可以指定 他们在波形中确切显示的内容? 我不确定他们展示的是什么。 如果他们可以获取 显示 DSG 或 CHG 引脚、PACK+和电荷泵的波形、那就很好了。

    负载开启不应导致电荷泵出现问题。 CHG/DSG 引脚是否存在泄漏电流、导致 电荷泵放电?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    客户拆下 D39后、这种现象不再发生。

    该二极管用于 保护器件内任何导致电池组意外充电的故障。

    D39移除后、为什么不会再次出现这种现象?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    Luis 今天不在办公室、但明天会回来。 D39对于在发生短路事件等非常重的负载期间防止 BAT 引脚电压被拉低非常重要。 但是、F10不应与 D39并联、R66应为100欧姆、因为这是 BAT 引脚的滤波器的一部分。

    RF1应至少为20欧姆、这是数据表规格允许的最小电芯输入电阻器。

    此致、

    Matt