我们有一个采用 LM5122Z (24引脚 HTSSOP 封装)的升压器设计。 为了降低内部 LDO 引起的功率耗散、我们将从输入电压导出的12V 外部电源馈入 VCC 引脚。 转换器将18V 至32.5V 的电压转换为 ca。 66伏。 根据图17、需要使用外部二极管将外部电压馈入 VCC 引脚(请参阅下图)。

我们在设计中实际上没有该二极管。 该二极管的原因是什么? 只要外部电源电压低于内部 LDO 的 Vccreg 电压、该二极管就只能防止电流从 VCC 流出。 由于内部二极管与外部二极管串联、因此二极管不会阻止电流从外部电源流入 Vin。 如果省略外部二极管、是否存在损坏 LM5122的风险? 主要组件的原理图。 请注意、12V 稳压器输出和 VCC 引脚之间的蓝色二极管不在实际设计中、应根据数据表实现。