This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:外部 VCC 电源馈送

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173328/lm5122-external-vcc-supply-feeding

器件型号:LM5122

我们有一个采用 LM5122Z (24引脚 HTSSOP 封装)的升压器设计。 为了降低内部 LDO 引起的功率耗散、我们将从输入电压导出的12V 外部电源馈入 VCC 引脚。 转换器将18V 至32.5V 的电压转换为 ca。 66伏。 根据图17、需要使用外部二极管将外部电压馈入 VCC 引脚(请参阅下图)。

我们在设计中实际上没有该二极管。 该二极管的原因是什么? 只要外部电源电压低于内部 LDO 的 Vccreg 电压、该二极管就只能防止电流从 VCC 流出。 由于内部二极管与外部二极管串联、因此二极管不会阻止电流从外部电源流入 Vin。 如果省略外部二极管、是否存在损坏 LM5122的风险? 主要组件的原理图。 请注意、12V 稳压器输出和 VCC 引脚之间的蓝色二极管不在实际设计中、应根据数据表实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、该二极管是为了防止 VCC 反馈到电源-在本例中为 Vin。

    如果可以确保不会发生这种情况、则可以 移除二极管。

    注意:由于您只需构建外部 LDO 即可提高内部 LDO 的效率、因此我不确定这是否能在整个应用中提供更高的效率。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答。 我不确定第一条评论是否适用。 数据表图17中的外部二极管与内部 LDO 上的内部二极管串联、因此不会阻止电流从 VCC 流向 VIN。 只要外部电源低于 LDO 电源、二极管就只能防止电流从内部 LDO 流入外部电源。

    图19中显示了另一个外部二极管、用于防止电流从外部 VCC 流入 Vin。 但是、我们不需要该二极管、因为 Vin 永远不会低于外部馈送的 VCC 电压。

    是否有可能缺少外部二极管 ACC。 我们设计中数据表的图17是 IC 潜在损坏的根本原因? 是 VCC 引脚对进入芯片的瞬态或反向电流敏感的 IC。 在这种情况下、更可取的做法是保持内部 LDO 正常工作、在使用外部 VCC 电源方面、TI 的建议是什么? 迄今为止、我还没有看到任何针对该器件的具有外部 VCC 的设计。

    提前感谢!

    此致、

    安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    从 Vcc 到 Vin 的内部二极管中是 LDO 内 FET 的体二极管-与外部 LDO 的 MOSFET 中的体二极管相同-这里再次显示。

    如果您无法确保 Vcc 引脚向二极管的 Vin 供电是建议的方式、则 VCC 只有有限的电流源能力。

    此外、请确保 Vcc 的绝对最大额定值与 Vin 的绝对最大额定值不同、并考虑到这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉耽误你的回答。 不过,我认为这一问题没有得到解决。 我不确定您上一次答复中使用的是哪种外部二极管。 如果这是数据表中图17所示的二极管、则外部二极管不会帮助从 VCC 路径反馈到 VIN、因为两个二极管(外部和器件内部)都是串联的。 我是否理解您的回答正确?

    为了使螺纹闭合。:如果相应地考虑 VCC 的额定电压、在 VCC 引脚处使用外部 LDO 和外部串联二极管驱动 VCC (数据表图17)是否是 LM5122的正确实现方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    如果您想防止馈送回主 VIN、则需要在其前面放置一个二极管。 我建议您的外部电源也串联一个二极管、否则内部 LDO 和外部电源可能会在系统启动或关断时相互驱动。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。 最后一句的第二部分也是我所期望的。 只有在 VIN 引脚完全未连接的情况下、才能避免将与外部电源串联的二极管、这在我们的情况下是可行的、因为外部电源由输入电压供电、因此基本上可以替代内部 LDO 的功能。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Andreas Nestler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    您可以尝试此操作。

    此致、
    Brigitte