Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600, UCC29950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600EVM 主题中讨论的其他器件:UCC256404、 UCC25600、 UCC29950
您好:
我们计划在24-48V 的电压范围内增强100W 至1000W 的输出、LLC 通过400V 至1000V 的输入为 SR 供电。 这可能来自交流线路-因此需要 PFC。
是否还有具有集成 PFC 的控制器?
目前、我们的产品设计使用 UCC256404系列、输入电压高达600V、功率限制为200W。
我们需要在此功率输出之上添加 PFC。
我们非常感谢在选择控制器时提供的任何指导。
R