This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:具有 PFC 的 LLC 控制器

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600, UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178976/ucc25600evm-llc-controller-with-pfc

器件型号:UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC25600UCC29950

您好:

我们计划在24-48V 的电压范围内增强100W 至1000W 的输出、LLC 通过400V 至1000V 的输入为 SR 供电。 这可能来自交流线路-因此需要 PFC。

是否还有具有集成 PFC 的控制器?  

目前、我们的产品设计使用 UCC256404系列、输入电压高达600V、功率限制为200W。

我们需要在此功率输出之上添加 PFC。

我们非常感谢在选择控制器时提供的任何指导。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此类高输入电压范围、可以使用 UCC25600。  

    我们没有任何其他能够支持如此高的直流输入电压范围的 LLC 控制器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要检查集成了 LLC/PFC 的 UCC29950。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的:Thnx。

    关闭开机自检