你(们)好
我是台湾地区团队1的 Brian FAA
当我对 TPS568216EVM 进行返工时、我发现一个问题
我将 R4更改为200kOhm、并移除 R9、以确保反馈为0.6V Vout
当我改变 负载时、频率开始变化
我想知道 这是正常行为吗?
Brian
最好
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我是台湾地区团队1的 Brian FAA
当我对 TPS568216EVM 进行返工时、我发现一个问题
我将 R4更改为200kOhm、并移除 R9、以确保反馈为0.6V Vout
当我改变 负载时、频率开始变化
我想知道 这是正常行为吗?
Brian
最好
此致
您好 Brian、
我找不到 Vin 值、但我认为最小导通时间是由于低占空比和高频率而触发的。 这意味着频率将受到限制。
在这种情况下、导通时间是恒定的、频率将通过占空比进行更改、如下所示。
D=Ton*f
您可以参考以下公式来计算占空比。
D=(Vout+RL*Iout)/Vin。
您可以看到、占空比随着输出电流的增加而增加。
则频率将随着输出电流的增加而增加。
您可以测试导通时间以验证我的猜测。
此外、还有另一个可能的原因涉及频率和输出电流。
您可以参阅以下主题。
如果您有其他问题、请告诉我。