This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:开关频率讨论

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178763/tps568215-switching-frequency-discussion

器件型号:TPS568215

你(们)好

我是台湾地区团队1的 Brian FAA

当我对 TPS568216EVM 进行返工时、我发现一个问题  

我将 R4更改为200kOhm、并移除 R9、以确保反馈为0.6V Vout

当我改变 负载时、频率开始变化

我想知道 这是正常行为吗?

Brian  

最好

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我找不到 Vin 值、但我认为最小导通时间是由于低占空比和高频率而触发的。 这意味着频率将受到限制。

    在这种情况下、导通时间是恒定的、频率将通过占空比进行更改、如下所示。  

    D=Ton*f

    您可以参考以下公式来计算占空比。

    D=(Vout+RL*Iout)/Vin。

    您可以看到、占空比随着输出电流的增加而增加。

    则频率将随着输出电流的增加而增加。

    您可以测试导通时间以验证我的猜测。

    此外、还有另一个可能的原因涉及频率和输出电流。

    您可以参阅以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1130653/tps568215-fsw-tolerance-under-light-load-condition/4196136?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A519969#4196136

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos

    您能告诉我,公式“D=(Vout+RL_Iout)/Vin”是从哪里推导出来的吗?

    您共享的链接我无法连接它 、可能是因为它是内部网站

    感谢您的回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通常我们认为 D=Vout/Vin、但它没有考虑电感器的电阻。

    实际上、SW 的平均电压为 Vout + V_inductor、V_inductor 等于 RL_IL、其中 IL_average = Iout。

    因此 D=(Vout+RL*Iout)/Vin。

    关于网站、我已向您发送了一封包含附件的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos  

    这很清楚、可以解决我的问题

    但在文件中、我对该方程有一个问题

    (Vin-Vout)*Vout/(2*Vin*L)是否需要将 FSW 相乘?

    感谢您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    你是对的。 这是我的错误。

    ILPEAK = Iout + ΔIL /2

    且  ΔIL = Vout*(Vin-Vout)/(Vin*L*Fsw)

    感谢您的回答。

    Athos