我使用 BQ24095为单节电池充电。
但是、如果电池电压低于3V、电池的保护电路会启动并关断电池、从而有效地使其成为"开路"。 问题在于、当我插入 USB 电缆为电池充电时、BQ24095的输出电压仅达到200mV、因此电池永远不会充电。
我怀疑加电期间的系统电路可能会消耗过大的电流尖峰、器件认为这是短路。 遗憾的是、我无法确认这一点、因为 PCB 布局和组件不允许我对此进行测试。
我已经通过取出电池而感到困惑、因为 BQ24095 IC 本身无法为我的单元供电、即使它消耗的电流低于充电器 IC 通过 ISET 电阻器值设置的1000mA。 我还将前置电阻器更改为10k、这意味着预充电电流也将为1000mA。
我无法找到有关 BQ24095如何确定是否存在短路的任何信息。 有人提到在加电时进行100mA 短路测试、但没有具体细节。
您是否可以提供有关此内容的任何信息?
非常感谢、
肖恩