This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:未连接电池时出现上电问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179959/bq24095-power-up-issue-with-no-battery-connected

器件型号:BQ24095

我使用 BQ24095为单节电池充电。  

但是、如果电池电压低于3V、电池的保护电路会启动并关断电池、从而有效地使其成为"开路"。  问题在于、当我插入 USB 电缆为电池充电时、BQ24095的输出电压仅达到200mV、因此电池永远不会充电。  

我怀疑加电期间的系统电路可能会消耗过大的电流尖峰、器件认为这是短路。  遗憾的是、我无法确认这一点、因为 PCB 布局和组件不允许我对此进行测试。

我已经通过取出电池而感到困惑、因为 BQ24095 IC 本身无法为我的单元供电、即使它消耗的电流低于充电器 IC 通过 ISET 电阻器值设置的1000mA。  我还将前置电阻器更改为10k、这意味着预充电电流也将为1000mA。   

我无法找到有关 BQ24095如何确定是否存在短路的任何信息。  有人提到在加电时进行100mA 短路测试、但没有具体细节。   

您是否可以提供有关此内容的任何信息?

非常感谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    您是否正在尝试使用电池同时为系统供电? 您是否能够共享原理图? 如果电池电压低于短路阈值(Vout (SC)= 0.8)、则电池将尝试以 Iout (SC)值的速率充电、该速率为15mA。  

    [报价 userid="41953" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179959/bq24095-power-up-issue-with-no-battery-connected "]我已通过取出电池而确认 BQ24095 IC 无法自行为我的设备供电、

    充电器是否应该同时为电池和设备充电? 如果拆下该装置、蓄电池是否会充电?

    由于 BQ24095是一个非电源路径电路、其中电池与系统处于同一节点、因此如果在不将充电与系统分开调节至电池的同时尝试两者、这可能会影响输出。

    此致、

    Anthony Pham