请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2111 大家好、关于电流限制设置、我有一些问题、请提供建议。
- 当负载超过电流限制时、TPS2111的行为是什么? 关闭输出或保持最大 可提供电流(1.5A)?
- 如果我将 RILIM 设置为300欧姆、则根据数据表计算得出的电流限制典型值为500/300=1.66A。 那么、该设置下的容差是多少? 数据表仅给出 RILIM 400欧姆和700欧姆的容差、我想知道300欧姆的精度。
- 如果 RILIM 为300欧姆、则典型值为1.66A。 是否生效? 或最大值 可以提供的电流仍然是1.5A?