This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111:电流限制设置精度

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180174/tps2111-current-limit-setting-accuracy

器件型号:TPS2111

大家好、关于电流限制设置、我有一些问题、请提供建议。

  1. 当负载超过电流限制时、TPS2111的行为是什么? 关闭输出或保持最大 可提供电流(1.5A)?
  2. 如果我将 RILIM 设置为300欧姆、则根据数据表计算得出的电流限制典型值为500/300=1.66A。 那么、该设置下的容差是多少? 数据表仅给出 RILIM 400欧姆和700欧姆的容差、我想知道300欧姆的精度。  
  3. 如果 RILIM 为300欧姆、则典型值为1.66A。 是否生效? 或最大值 可以提供的电流仍然是1.5A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖先生、

    它将电流调节为设定的电流限制值。

    精度将相同或优于400Ω 设置。 通常、对于限流器件、限制的电流越大、精度越高。

    建议设置的电流限制范围如下:

    不建议将电流限制设置为超过此值、否则将无法保证数据表中有关电流限制的参数;但是、如果您将其设置为1.66A、则器件将限制在该范围内、而不是1.5A。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kalin、感谢您的回答。 需要与您再次确认的一点是:

    在数据表中、700欧姆设置电流限制精度实际上优于400欧姆、这似乎与您的评论相矛盾 、即 电流设置越大、精度越高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖先生、

    (0.99-0.71)/0.71 = 39.4%

    (1.56-1.25)/1.25 = 24.8%

    在较高的电流下、精度会更好。 如果您查看百分比而不是 mV 差异、则更有意义。

    此致、

    Kalin Burnside