This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755923/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我使用 IC LM5176为电池充电。 如何在恒定电流模式下使用此 IC、该恒定电流应通过微控制器 MSP430F5529提供的 PWM 进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rutuj、

    感谢您考虑使用 LM5176。  LM5176具有 CC 功能、但在内部是固定的、设置由电流感应电阻器值决定。  如果要动态调整 CC、应考虑使用 INA 器件、并使用外部运算放大器、并让 MSP430生成 PWM 信号。  通过 RC 滤波器对 PWM 信号求平均值将成为 CC 基准电压。  通过匹配电流感应电阻器值、INA 器件增益和 PWM 占空比、您将实现 CC 控制。  此概念如附图所示。

    e2e.ti.com/.../CC-control-of-the-LM5176.vsd

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有如电路图所述使用 INA、是否有其他解决此问题的方法、因为我使用的是外部电流传感器 ACS712、它为 MSP 提供模拟信号、并通过感应电流、我将能够控制输出电流。

    是否使用以下电路组合:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rutuj、

    INA 只是一个概念。 我不熟悉 ACS712、但如果您可以通过 ADC 将信号发送到 MSP、您还应该将来自 ACS712的信号发送到放大器、在我的图中、INA 部件连接到该放大器。 也就是在该图中将 INA 替换为 ACS712。 您仍然可以使用 ADC 并获取 MSP 的信息。 您图中用于连接运算放大器的反相输入将永远不起作用。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您能建议集成了所有这些功能的 IC 吗?
    我的目标是使用 mppt 算法通过太阳能电池板为电池充电、该算法应该具有降压/升压转换器电路的集成逻辑、并且它的电流限制和输出电压应该是可编程的、受控的并且应该具有电池充电逻辑。
    感谢您的回答、
    Rutuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以添加 pdf 而不是 Visio 文件? 谢谢您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Horst

    很抱歉我上个月旅行了。  随附 pdf。   

    e2e.ti.com/.../CC-control-of-the-LM5176.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rutuj、

    您可以通过在"电池充电"主题下发帖来检查 TI 电池充电产品、然后您的帖子将定向至正确的工程。 LM5176是一款通用降压/升压控制器、由我们的产品系列提供支持。

    谢谢、
    Youhao