请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
我使用 IC LM5176为电池充电。 如何在恒定电流模式下使用此 IC、该恒定电流应通过微控制器 MSP430F5529提供的 PWM 进行控制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 IC LM5176为电池充电。 如何在恒定电流模式下使用此 IC、该恒定电流应通过微控制器 MSP430F5529提供的 PWM 进行控制?
您好、Rutuj、
感谢您考虑使用 LM5176。 LM5176具有 CC 功能、但在内部是固定的、设置由电流感应电阻器值决定。 如果要动态调整 CC、应考虑使用 INA 器件、并使用外部运算放大器、并让 MSP430生成 PWM 信号。 通过 RC 滤波器对 PWM 信号求平均值将成为 CC 基准电压。 通过匹配电流感应电阻器值、INA 器件增益和 PWM 占空比、您将实现 CC 控制。 此概念如附图所示。
e2e.ti.com/.../CC-control-of-the-LM5176.vsd
谢谢、
应用 工程学 Yohao Xi
你(们)好、Horst
很抱歉我上个月旅行了。 随附 pdf。