This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:分频器模式

Guru**** 2608285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, PMP40269

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752768/tps2549-divider-mode

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: PMP40269

如果将 Divider 2器件连接到 USB、该器件是否会根据分压器编号自动更改电流限制值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 DCP_auto 模式下、该器件将自动检测分压器3、1.2V 短路和 BC1.2。 该器件不支持分频器1和分频器2模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN

    感谢你的答复。

    请告知我们 除法器1或除法器2器件连接到 USB 时的 TPS2549行为。

    如果您有支持除法器1、 除法器2和除法器3的器件、请告知我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2549应进入 CDP 模式并提供1.5A 的电流限制。

    2.我要做一些研究来回答这个问题。 我的所有器件都是分频器模式1和2或分频器模式3。 我将在周一和今天的其余时间休带薪休假、因此我将在周二与您联系、了解支持所有3种分频器模式的任何器件。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    我能够进一步研究我们的产品系列、我们没有支持所有3种分频器模式的分频器。 有几个部件支持分频器1和分频器2、一些部件支持分频器3。

    我要将此线程标记为已解决、因此请确认其已解决、或仅回复此线程、它将自动重新打开。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN

     

    感谢你的答复。

     

    我想确认我的理解。

     

    如果连接到 USB 的 Divider2器件、TPS2549将进入 CDP 模式并提供1.5A (而非2A)的电流限制。

    因此、该器件不支持除法器2。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    该器件不支持除法器模式2、因此该器件将按照您的理解转换为 CDP 模式。

    电流限制将由 RILIM_HI 设置、该值要求提供最低1.5A 的电流、但允许支持更多电流、并且仍然符合标准。 下游必须能够以1.5A 电流充电、因此在实践中、正确的做法是 CDP 将以1.5A 电流运行。


    如果您没有任何其他问题、请单击"已解决问题"、如果您需要进一步的帮助、请随时更新该主题。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘- SAN

    感谢您的支持。

    他们将在以下情况下使用 TPS2549。

    DCP 模式
    支持2.4A

    因此、我向他们发送以下参考设计。
    PMP40269
    www.tij.co.jp/.../tidruw1.pdf

    它们不使用故障、状态、CS 引脚。
    请告诉我们在本例中 CS 引脚的引脚处理方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    我已经查看了原理图、并看到 ILIM_LO 连接到20K 欧姆电阻接地。 这是不正确的、在这种情况下、ILIM_HI 应该被连接至电阻器。

    我相信在这种情况下 CS 引脚可能会保持未连接状态、但我想与设计团队确认是否确定。

    我尽快回复 CS 引脚的最终答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    我已确认、如果未使用电缆补偿功能、最好将 CS 引脚悬空。

    如果您的问题完全得到解答、请单击"已解决"按钮、或者只需回答即可解决任何其他问题。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘- SAN

    在这种情况下,应将>ILIM_HI 连接到电阻器。

    这是否意味着还应将 CTL3连接到 Vin?
    CTL3上拉电阻值是否为10千欧?

    EN 引脚能否直接连接到 Vin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    在这种情况下,应将>ILIM_HI 连接到电阻器。

    这是否意味着还应将 CTL3连接到 Vin?
    >>是的
    CTL3上拉电阻值是否为10千欧?
    >>是的
    EN 引脚能否直接连接到 Vin?
    >>是、但使用10K 上拉电阻器。

    如果您的问题完全得到解答、请单击"已解决"按钮、或者只需回答即可解决任何其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    我已将其移至"TI 认为已解决"类别。 如果您觉得我已经解决了您的所有问题、请单击"已解决"按钮、或随时向我询问您可能遇到的任何其他问题。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN

     

    感谢你的答复。

     

    根据您的建议、它们会在上述电路的后面发生变化。

     

    CTL3以10kohm 连接到 Vin。

    EN 引脚连接到 Vin。

    ILIM_HI 被连接至电阻器。

    CS 悬空。

     

    在这种情况下,如果将分频器2设备连接到 USB,该设备 是否进入 CDP 模式?

    电流限制是否自动为1.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    我认为您所需的配置显示在规格中。

    此配置的工作方式如下:

    首先、它将在2.4A 电流限制下呈现分压器模式3 (可通过更新连接到 ILIM_HI 的电阻器的值来更改该模式。

    然后、它将检测 BC 1.2广播并在2.4A 电流限制(或 ILIM_HI 电阻器的电流限制)下提供 DCP 协议

    如果这种情况发生故障、则在 ILIM_LO 电阻器设置的 SDP 电流限制下将出现5V 电压。

    我认为这是您在本主题中描述的功能。

    如果这完全回答了您的问题、请单击客户认为已解决按钮或向我提出任何需要澄清的问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN

    我想得到您关于随附配置的建议。

    这是 DCP 模式、它们不使用 FAULT、STATUS、CS。

    ILIM_LO 打开。

    ILIM_HI 被连接至19.1k Ω。(设定为2.8A)

    (1)

    在这种情况下,请告知我们连接了 Divider1时的部件行为。

    (在此配置中,它们可以为 Divider1充电多少电流?  )

    (2)

    在这种情况下,连接 Divider2时,请让我们知道部件的行为。

    (在此配置中,它们可以为 Divider2充电多少电流?  )

    (3)

    它们是否应该将 ILIM _LO 连接到电阻器?

    (4)

    建议 在您的数据表中使用47uF x 2pcs 输出电容器。

    它们是否可以使用100uF 1pc 电容器作为输出电容器?

    e2e.ti.com/.../Circuit-configuration.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    1和2的行为将相同。 如果一个非常旧的苹果设备或其他无法识别分频器模式3的器件(在市场上非常罕见)、则端口将通过 DCP 状态机进行转换。 它将尝试 DCP 短路、然后尝试 DCP 1.2V 模式。 如果其中任何一项正常工作、则它将作为具有2.8A 电流限制的 BC1.2充电器运行。 如果没有 DCP 模式工作、则它将作为具有2.8A 电流限制的 SDP 运行。 下游器件应尊重 BC1.2 1.5A 电流限制和0.9A SDP 电流限制。

    3.如果您未使用自动切换功能、并且将始终在 ILIM 位设置为高电平时进入 DCP 模式、则该引脚可能悬空。

    可以使用单个100uF 电容器。 建议使用两个电容器来降低 ESR 并提高总体系统性能、但差异可以忽略不计。

    此致、
    卡盘