主题中讨论的其他器件: PMP40269
如果将 Divider 2器件连接到 USB、该器件是否会根据分压器编号自动更改电流限制值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
库拉-圣、
此配置的工作方式如下:
首先、它将在2.4A 电流限制下呈现分压器模式3 (可通过更新连接到 ILIM_HI 的电阻器的值来更改该模式。
然后、它将检测 BC 1.2广播并在2.4A 电流限制(或 ILIM_HI 电阻器的电流限制)下提供 DCP 协议
如果这种情况发生故障、则在 ILIM_LO 电阻器设置的 SDP 电流限制下将出现5V 电压。
我认为这是您在本主题中描述的功能。
如果这完全回答了您的问题、请单击客户认为已解决按钮或向我提出任何需要澄清的问题。
此致、
卡盘
卡盘- SAN
我想得到您关于随附配置的建议。
这是 DCP 模式、它们不使用 FAULT、STATUS、CS。
ILIM_LO 打开。
ILIM_HI 被连接至19.1k Ω。(设定为2.8A)
(1)
在这种情况下,请告知我们连接了 Divider1时的部件行为。
(在此配置中,它们可以为 Divider1充电多少电流? )
(2)
在这种情况下,连接 Divider2时,请让我们知道部件的行为。
(在此配置中,它们可以为 Divider2充电多少电流? )
(3)
它们是否应该将 ILIM _LO 连接到电阻器?
(4)
建议 在您的数据表中使用47uF x 2pcs 输出电容器。
它们是否可以使用100uF 1pc 电容器作为输出电容器?