Other Parts Discussed in Thread: SM74611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM74611 你(们)好
在客户应用中、 肖特基二极管用于阻断从电池到电池的反向电流。
请参阅下图、了解哪些二极管周围有红色标记。
因此、我们假设 SM74611可用于此用例。
1. 这种替换是否合理?
2. 根据数据表的图3、在25C 的反向电压范围内、反向电流低于0.01uA (5V 至28V)。
而在第6.5章(电气特性)中、IR (反向泄漏电流)在25°C 时为0.3uA。
哪一项是正确的?
在 客户应用中、反向电压大约为0.1V 至0.5V。
图3未指定该范围。
同样、在这种情况下、是否可以假定反向电流低于0.01uA?
贝斯特雷加兹