This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:将肖特基二极管替换为 SM74611

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756932/sm74611-replacing-schottky-diode-with-sm74611

器件型号:SM74611

你(们)好

在客户应用中、 肖特基二极管用于阻断从电池到电池的反向电流。

请参阅下图、了解哪些二极管周围有红色标记。

因此、我们假设 SM74611可用于此用例。

1. 这种替换是否合理?

2. 根据数据表的图3、在25C 的反向电压范围内、反向电流低于0.01uA (5V 至28V)。

而在第6.5章(电气特性)中、IR (反向泄漏电流)在25°C 时为0.3uA。

哪一项是正确的?

在 客户应用中、反向电压大约为0.1V 至0.5V。

图3未指定该范围。

同样、在这种情况下、是否可以假定反向电流低于0.01uA?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、SM74611将在此处执行该任务。

    关于数据表差异、电气特性表应是正确的、但让我在本周稍后的时间对此进行确认。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能回复任何更新、我将不胜感激。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正与开发团队合作、以确定正确的价值、并需要更多时间来响应您的需求。

    对拖延表示歉意。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们正在努力解决这一问题、感谢您的耐心等待。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    数据表图3中显示的反向泄漏是正确的数据。

    电气特性表6.5中规定的反向泄漏不正确。
    在25°C 时、泄漏电流为0.006uA、在125°C 时为3.3uA。

    我们将在 TI 网站上更正数据表。

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Karikalan

    感谢您的更新。

    我了解正确的规格。

    贝斯特雷加兹