请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC27211我们对 UCC27211有疑问。
请告诉我们 HI 引脚和 LI 引脚的建议电压范围。
我们尝试输入5V 信号。
当我们向 HI 引脚和 LI 引脚输入5V 电压时是否存在任何问题?
我们在数据表中找到绝对最大额定值。
但我们无法找到 HI 引脚和 LI 引脚的建议电压范围。
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.