This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211的 HI 引脚和 LI 引脚

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758908/hi-pin-and-li-pin-of-ucc27211

主题中讨论的其他器件:UCC27211

我们对 UCC27211有疑问。

请告诉我们 HI 引脚和 LI 引脚的建议电压范围。

我们尝试输入5V 信号。

当我们向 HI 引脚和 LI 引脚输入5V 电压时是否存在任何问题?

我们在数据表中找到绝对最大额定值。

但我们无法找到 HI 引脚和 LI 引脚的建议电压范围。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    新年快乐!!!

    数据表中多次提到 UCC27211的电压阈值。 例如、请查看第9.2.2.1节"输入阈值类型"。 它表示它兼容 TTL、这意味着低于0.8V 的任何电压都将被识别为低电平、而无论 VDD 电压是多少、1.8V 的任何电压都将被识别为高电平。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    即使我们向 HI 引脚和 LI 引脚输入20V 电压、也不会出现任何问题。
    当 HI 引脚和 LI 引脚的输入电压为-10~20V 时、可保证数据表中的规格。
    这种理解是否正确?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们的客户状况:
    VDD=15V
    HI 引脚和 LI 引脚的输入电压= 5V

    在上述条件下、数据表中的阈值电压(VHIT 和 VLIT)是否会发生变化?

    当 VDD 和 HI 引脚和 LI 引脚的输入电压不同时、我们担心阈值电压(VHIT 和 VLIT)会发生变化。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    是的、引脚在绝对最大值表中的额定值为20V。

    电压阈值是固定的。 它们不随 VDD 的变化而变化。 请研究数据表中的图6和图7。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们是否可以对 UCC27211使用以下条件?

    VDD=0V
    VSS=-15V


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    请参阅第7.3节"驱动器的建议运行条件"、以确保器件的电源偏置和运行正常。
    当 VDD 为0V 时、IC 处于 UVLO 状态。 您尝试使用负电压为驱动器供电的任何原因是什么?

    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou