This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:问题:栅极驱动电路和 BP

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755626/tps40210-question-gate-drive-circuit-and-bp

器件型号:TPS40210

大家好、

我们的客户希望了解 TPS40210的栅极驱动电路和 BP 的详细信息。
您能否检查以下问题并向我们征求您的反馈?

Q1)栅极电阻器公式
对于等式30 RG=105/QG (数据表第22页)、您能解释一下这个等式是如何推导出来的吗?
栅极电阻器的值是否有任何限制?

Q3)最大 BP 的电流
您能告诉我们 Max 的值。 BP 的电流

此致、
沃特鲁伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、您好!

    恐怕公式30有一个拼写错误。 如果是100、而不是105、我认为我们可以合理地解释:

    将 MOSFET 栅极电压充电至8V 需要4倍 Rg 和 Ciss 的时间常数。 这决定了开关瞬态持续时间。 通常、我们希望将开关持续时间限制为50ns、

    4 x Rg x Ciss = 50ns

    RG = 50ns /(4 x Ciss)= 50ns x 8V /(4 x Ciss x 8V)= 100 (V ns)/Qg = 100/Qg (NC)


    关于 BP 的最大电流、未提供数据表。 但 EC 表中的 BP 电压指定时、条件是 BP 电流<15mA。 您可以假设最大电流为15mA。

    不是 BP 电流是直流电流、而是栅极驱动峰值电流是脉冲。

    希望这能澄清。


    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我还有一个问题。

    很抱歉给你带来麻烦,但我感谢你的支持。

    Q1)栅极电阻器公式

    我了解 RG = 105/QG 的推导过程。

     是否有理由将开关持续时间限制50ns?

     开关持续时间通常限制在50ns 吗?

    Q3)最大 BP 的电流

    我了解到 BP 引脚上的直流电流最大值为15mA。

    BP 引脚的最大峰值电流值是多少?

    添加 Q)

    栅极电阻器 RG (R9的位置)为3.3Ω Ω。

    它是否超过 GDRV 引脚的最大峰值电流值(400mA)?

    Ω GDRV 引脚的电压为8V、栅极电阻为3.3k Ω 连接、我们认为它的流速超过2A

    此致、

    Yutaro Minami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurtaro、

    请看我对问题的回答。

    栅极信号的上升时间与开关节点的上升时间相关。 这两个上升时间越长、MOSFET 的开关损耗就越高。 通常、建议最大限度地缩短上升时间、以帮助最大限度地提高效率。 在大多数情况下、上升时间将小于50ns

    BP 引脚上的电容器将提供动态电流。 BP 因 MOSFET 开关而消耗的直流电流可按如下所示进行估算

    IBP = Qg*Fsw、其中 Qg 是 MOSFET 的栅极电荷、而 Fsw 是开关频率。

    栅极驱动器上的额定电流(400mA)不是连续的、但是最大峰值动态电流。 电流仅在开关的上升和下降时间期间流经栅极电阻器。 当 MOSFET 完全导通时、没有电流流过电阻器。 下面应用手册的第2.4节介绍了 MOSFET 栅极驱动器的操作。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    这是来自 TIJ 的 Ikoma。 我收到了 Minami-San 的电子邮件、以澄清您对 R9 3.3欧姆电阻和 GDRV 引脚的峰值电流的最后一个问题的答案。

    他认为、根据数据表、在参考 IGDRV (src)和 IGDRV (SINK)参数的情况下、TPS40210器件的 GDRV 引脚允许峰值电流为400mA。 但我认为数据表中未定义 GDRV 引脚的此类允许电流。 对吧?

    我认为 IGDRV (src)和 IGDRV (SINK)参数只是显示了在 VGDRV=4V 的情况下 TPS40210栅极驱动器的驱动能力。 对于数据表中的电路、如果 VBP 必须为8V、则可以在 GDRV 引脚上产生大约800mA 或更高的峰值电流。 但是、此类电流仅在开关上流动、如果电路板具有足够的热性能、则必须允许此类电流。 这是正确的理解吗?

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Ikoma