Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
大家好、
我们的客户希望了解 TPS40210的栅极驱动电路和 BP 的详细信息。
您能否检查以下问题并向我们征求您的反馈?
Q1)栅极电阻器公式
对于等式30 RG=105/QG (数据表第22页)、您能解释一下这个等式是如何推导出来的吗?
栅极电阻器的值是否有任何限制?
Q3)最大 BP 的电流
您能告诉我们 Max 的值。 BP 的电流
此致、
沃特鲁伊托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我还有一个问题。
很抱歉给你带来麻烦,但我感谢你的支持。
Q1)栅极电阻器公式
我了解 RG = 105/QG 的推导过程。
是否有理由将开关持续时间限制50ns?
开关持续时间通常限制在50ns 吗?
Q3)最大 BP 的电流
我了解到 BP 引脚上的直流电流最大值为15mA。
BP 引脚的最大峰值电流值是多少?
添加 Q)
栅极电阻器 RG (R9的位置)为3.3Ω Ω。
它是否超过 GDRV 引脚的最大峰值电流值(400mA)?
Ω GDRV 引脚的电压为8V、栅极电阻为3.3k Ω 连接、我们认为它的流速超过2A
此致、
Yutaro Minami
您好、Yurtaro、
请看我对问题的回答。
栅极信号的上升时间与开关节点的上升时间相关。 这两个上升时间越长、MOSFET 的开关损耗就越高。 通常、建议最大限度地缩短上升时间、以帮助最大限度地提高效率。 在大多数情况下、上升时间将小于50ns
BP 引脚上的电容器将提供动态电流。 BP 因 MOSFET 开关而消耗的直流电流可按如下所示进行估算
IBP = Qg*Fsw、其中 Qg 是 MOSFET 的栅极电荷、而 Fsw 是开关频率。
栅极驱动器上的额定电流(400mA)不是连续的、但是最大峰值动态电流。 电流仅在开关的上升和下降时间期间流经栅极电阻器。 当 MOSFET 完全导通时、没有电流流过电阻器。 下面应用手册的第2.4节介绍了 MOSFET 栅极驱动器的操作。
谢谢、
Garrett