This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3514:有关 TPS3514数据表的问题

Guru**** 2813045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758066/tps3514-the-questions-of-datasheet-withtps3514

器件型号:TPS3514

大家好、

我在数据表中发现了如下奇怪的现象、时序图显示了 FPO 是否出现3.3/5V 压降、但功能表显示  了 PGI 是否大于1.2V、 无论 发生什么 UV/OV/OC、FPO 都应 变为 高电平、因此我的问题是什么说明是正确的? 还是  具有第三个条件?    在客户测试5/3.3V OCP 时、我满足了2个条件、我无法解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han、

    我相信、FPO ON 仅会触发12V 电源轨的欠压。 请参阅数据表的欠压保护(UVP)部分。 3.3V 或5V 电源轨为欠压检测(UVD)、而12V 电源轨为欠压保护(UVP)。 这意味着只有处于欠压状态的12V 电压轨才会触发 FPO。 这意味着函数表错误。 我需要在工作台上测试一些器件以进行确认、但这将由于假期而延迟。 如果您有机会在工作台上进行测试、请分享您的结果。

    如果您能描述您的应用、我可能会推荐一款更新、特性更好的器件。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅下面的波形、它是服务器电源背板应用。

    波形1:

    CH1:12V 输出 CH2:TPS3514 PIN1 (PGI) CH3:5V 输出 CH4:TPS3514 PIN3 (FPO)

    测试条件:12V 负载10A ; 5V_GND 短路 ,TPS3514 正常工作 ,FPO 上拉并锁存

    波形 2:

    CH1:12V 输出 CH2:TPS3514 PIN1 (PGI) CH3:5V 输出 CH4:TPS3514 PIN3 (FPO)

    测试条件:12V 负载:40A       5V_GND 短路 FPO 保持低电平,PSU 仍在工作。

    测试1和测试2之间的唯一区别是12V 负载电流、测试1负载10A、测试2负载40A。

     如果 FPO  被12 uV 触发,那么 为什么它有2种行为,请帮助我确认这一点?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请帮助我检查这个问题,这是紧急的,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han Lee、

    我们已订购 TPS3514样片、并将在未来几天内开始全面测试。 我将尽快分享我的结果。 我相信、当12V 电源轨上发生 UV 或发生过流情况时、FPO 只会在故障条件下触发逻辑高电平。 我认为 FPO 不会在 UV 条件下触发3.3V 或5V 电压、但我会确认并告知您。 从时序图和方框图中可以看出、对于 PGI 和12V、FPO 仅取决于 OV、OC 和 UV、而对于3.3V 和5V、不取决于 UV。

    问题1:对于波形1、FPO 是否仅在12V 下降后变为低电平? 这是合理的、因为 FPO 取决于12V 的 UV。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han Lee、

    我们在工作台上确认了以下内容:

    如果 VS12降至欠压状态、/FPO 会触发(变为逻辑高电平)、但如果 VS5或 VS33降至欠压状态、则不会触发。 这意味着、当3.3V/5V 为 UV 但没有 OV 条件、没有 OC 条件、并且12V 没有 UV 条件时、函数表在特定情况下实际上是不正确的。


    如果您有任何其他问题或需要其他支持、请告诉我。 我将尽快更新数据表函数表。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回复、请问您的电子邮件地址是什么? 我想与大家私下讨论和分享一些原理图问题,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han Lee、

    请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com

    谢谢!

    Michael