请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 你(们)好
这是正确的行为吗? 当 ADC 发生 TS 热或 TS 冷时、STAT LED 闪烁。 当我启动1s 连续 ADC 时、LED 以每秒1次的速率闪烁。 它不会在没有1s 连续 ADC (CONV_RATE = 0)时闪烁。
我将停止此 LED 闪烁、并想知道停止它的最佳方法。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.