This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:TS 热/TS 冷 STAT 闪烁

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757674/bq25890-ts-hot-ts-cold-stat-blinking

器件型号:BQ25890

你(们)好

这是正确的行为吗? 当 ADC 发生 TS 热或 TS 冷时、STAT LED 闪烁。 当我启动1s 连续 ADC 时、LED 以每秒1次的速率闪烁。 它不会在没有1s 连续 ADC (CONV_RATE = 0)时闪烁。

我将停止此 LED 闪烁、并想知道停止它的最佳方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hiroaki、

    当在 VBUS 上施加输入且出现 TS 故障时、STAT 引脚应以1Hz 的频率闪烁以指示故障。 奇怪的是、您仅在实现 ADC 1次转换而不是单次触发模式时才会看到这种情况。

    您能更详细地描述一下您的测试设置(VBUS 电压、VBAT、寄存器设置、原理图等)吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的快速回复。 这更像是使用 ADC 进行闪烁、而不是在发生故障时闪烁。 闪烁时 VBUS 未连接。 VBAT 为4.024V。 这是在 Linux 上使用 i2cdump 工具的寄存器转储。
    # i2cdump -f -y 2 0x6a
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:3F 06 50 1a 18 13 4F 8b 4b 44 73 02 00 13 56 P?O?kds?Vv
    10:00 00 00 3f 1D

    我发现 REG0C 上没有 TS 故障、但温度肯定高于 T5阈值。 复制率不是100%。 我们仍然不确定重现它的条件是什么。 如果不容易找到原因、我们可能会停止 ADC 1的转换。

    此致、
    松川弘一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hiroaki、

    我的另一个问题是您使用什么电源轨拉 STAT 引脚?

    关于充电器、需要注意的一点是、为了在仅电池模式下运行 ADC、充电器在内部使用 REGN 轨。 当充电器没有输入时、REGN 轨不工作。 然而、当 ADC 运行时、REGN 轨将在 ADC 转换期间短暂导通。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    STAT 引脚未连接到 BQ25890的另一个电源轨。 REGN 连接到 PMID。

    此致、
    松川弘一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hiroaki、

    那么、让我们做一件事。 捕获以下波形:
    STAT 引脚振荡
    TS 引脚电压(测得的电压尽可能靠近充电器的引脚)
    REGN 电压(尽可能靠近充电器的引脚测得)

    您还提到了这种行为不一致。 除非您在 OTG (反向升压)模式下运行、否则仅电池模式下不会出现 TS 故障。 TS 故障仅适用于充电模式或 OTG 模式。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这是 LED 闪烁时的波形。 希望这会有所帮助。

    相反、这是 LED 未闪烁时的波形。

    此致、

    松川弘一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、

    我们也能够复制这种行为。 我们建议使用/设置"One-shot"进行 ADC 测量。

    此致、
    Alejandro I.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    我们发现在发出单次触发 ADC (CONV_START=1)时、它仍然闪烁。 还有其他权变措施吗?

    此致、
    松川弘一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、

    我认为可能会有一些误解。 因此、为了澄清:
    在本主题的开头、您提到了 IC 在单次触发模式(CONV_RATE = 0)下不闪烁。 但是、它在1s 连续转换中闪烁(CONV_RATE = 1)。 是吗?
    是否可以恢复您遇到的错误/行为?

    当输入过压、TS 故障、计时器故障、输入或系统过压时、STAT 引脚应以1Hz 的频率闪烁。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    很抱歉出现误解。

    当温度低于 T1或高于 T5且无 VBUS 和 ADC 时、STAT LED 闪烁。 LED 以每秒1次的速率闪烁、具有1s 的连续 ADC (CONV_RATE = 1)。 它不会"以每秒1次的速率"闪烁、没有1s 的连续 ADC (CONV_RATE = 0)、但它仍会在发出 CONV_START=1时闪烁。

    此致、
    松川弘一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们得到了相同的结果。 一种替代但不理想的解决方案是、只要充电器仅由电池供电、就忽略 STAT 引脚。 REG0B (表20)指示输入源是否已连接。
    这些信息是我们将使用修改和更新数据表的内容。

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    感谢您推荐替代解决方案。 这不是理想的,但我们很高兴我们找到了解决办法。

    此致、
    松川弘一