This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I 不会与 FT2232H 微型模块通信。 FT2232H 能够连接到计算机、但 GUI 软件从未检测到任何内容

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066, LM5066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757243/lm5066i-lm5066i-wont-communicate-with-ft2232h-mini-module-ft2232h-is-able-to-connect-to-the-computer-but-the-gui-software-never-detects-anything

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066LM5066EVK
这是此锁定线程中列出的确切问题;
基本上、我安装了所有驱动器、将负载连接到 LM5066I 的输出、以48V 电压为其供电、无论我做什么、我都无法与 LM5066I 通信。 我尝试过几台计算机,并多次尝试重新安装所有设备。  
请帮助。  
射线  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    欢迎使用 E2E!
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 与另一个线程中的问题一样,在重新扫描时是否也无法看到 LM5066I?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    很抱歉耽误你的回答。 让我借此机会祝愿你新年快乐。

    您能否确认您正在使用的工具的版本。 您是否从 www.ti.com/.../tools-software.html 下载 过?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您能检查并确认一下。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过几次来安装和重新安装软件、但没有成功、我甚至尝试了两台单独的计算机、但仍然没有尝试。 我甚至购买了第二块演示板、但仍然无法正常工作。 我认为电路板可以正常工作、但 FT2232H 电路板不会中继通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果未显示任何设备、则很可能是 PC 上安装的 FTDI 驱动程序出现问题。 您能否尝试以下步骤...

    1.终止 PI-Commander GUI 应用程序。

    2.拔下基于 FT2232H 的主机适配器,然后使用应用程序的系统子菜单卸载 FTDI 驱动程序。 转至开始菜单-> Texas Instruments->PI Commander -> Advanced -> FTDI -> Uninstall drivers (德州仪器-> PI Commander ->高级-> FTDI ->卸载驱动程序)

    3.使用相同的子菜单安装兼容设备驱动程序,该驱动程序与应用程序分发捆绑在一起。

    4.将基于 FT2232H 的主机适配器插入可用的 USB 端口,并等待大约30秒钟,以便在系统的设备驱动程序表中注册。

    5.将主机适配器的 I2C 端口连接到 EVM 的 Like 端口。

    6.施加 EVM 电源。

    7.启动 GUI 并尝试与 EVM 通信。

    希望这能解决。。。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、

    我已经尝试过多次、每次都无法与 EVM 通信。 没有多少安装或卸载会产生不同的结果。 我也尝试过单独的计算机、但没有结果。  

    我认为问题是演示套件附带的 USB 接口适配器。 我是否可以获得另一个(更可靠)适配器作为解决方法? 我真的想在我的项目上取得一些进展、开箱即用的解决方案对我来说是不可行的。  

    射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在购买第三个 EVM 和另一个 FTDI 连接器。 可能有东西在到达时已死亡。

    我的设置可能有问题、我在输出端连接了100欧姆、Vin 设置为48V、S1已激活、LM5066的运行电流为0.48A。 看到有什么问题??

    我所取得的唯一进展是在另一个 FTDI 中、它将其识别为 hpa172-0、因为我们看到了一个未知的器件;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要提出的另一个问题是 FTDI 连接器的方向、文档中的任何地方都没有说明正确的方向。 我必须在互联网上找到一个图像。 这种对称适配器可能会引起很大的混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您的设置连接正确。 LM5066EVK 中提到了这一点。 我想、LM5066i-EVM 中缺少设置连接图。 我会小心放置它。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是以下板:LM50661EVM-626  

    这不应产生影响、对吧?  

    Rakesh 接下来要执行哪些步骤? 我还可以做什么来与 LM5066建立通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档也不正确、它引用了一个称为 PMBusManager 的内容、该程序不随安装说明提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了第三个评估套件、但仍无通信。 我尝试过三种不同的计算机和安装、但都不起作用。

    我想上报此支持请求、我收到的设备有问题、我想知道我可以做些什么来获取我拥有的工作设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    请联系您当地的 TI 销售/现场团队。 它们将为您提供帮助。
    如果您没有与任何人联系。 共享您的组织详细信息、以便我可以连接到它们。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我很乐意与其他人交谈、以便与该板进行交流。 以下是我的联系信息;

    rklucik@google.com

    我不知道要联系谁、如果你能让他们与我联系、那是最好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明如下:  

    "根据 ADR0、ADR1和 ADR2跳线连接的跳线配置、LM5066IEVM 的 PMBus 地址设置为0x40。"

    但引脚都设置为低电平。 您的引脚设置为什么? 这是问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我们今天是当地假日。 我明天可以检查我的 EVM 上的地址行设置并更新您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Rakesh、希望您能有一个美好的假期。 请问交换机的设置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望很快收到您的回复。

    加电时、我找不到 SDA (TP16)的任何通信、因此我不认为通信是可能的、因为这告诉我微控制器没有通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我的 EVM 上的地址线开关设置为0x40 (高 Z 位置)。 此设置用于在 PMBus 上连接多个器件时为器件分配地址、这不会导致您面临的问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 代表测试了随评估套件附带的 FTDI 控制器、但该控制器不起作用。 他尝试了不同的 FTDI、它为他工作。 然后他把它送到我的办公室、我连接了它、它立即开始工作。 我现在可以使用开发工具!  

    问题是您随评估套件提供的 FTDI 控制器。 我点了三份,三份都有问题。

    感谢您与我进行跟进、让我启动并运行 Rakesh。  

    最好。  

    射线