This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:无输出功率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752773/ucc256304-no-output-power

器件型号:UCC256304

尊敬的社区:

我们正在开发一种可提供2个电源轨、+70V 和-70V 电源轨的电源。 两个电源轨都应能够提供大约1安的功率。 电压。

我们使用 WebBench 和德州仪器提供的 Excel 表格开发了原理图并选择了组件。

因此、我们的输入为220VAC、经过整流后达到~310VDC (具有纹波)。

我们所需的输出为+/- 70V (2个电源轨、总电压差为140V)。

我们使用自制变压器进行测试、只是为了查看原理图是否正常工作。 变压器的绕组为:初级:10;次级5:5 (中心抽头为信号接地);偏置:1

我们的结果是无功率、并且在 UCC256304的 HO 和 LO 输出引脚上的两个输出端都有一个奇怪的断续信号。

断续信号看起来像300VDC、SOM 在几 ms 的时间段内突降至0V。

我在附件中添加了原理图。 如果您无法打开、请告诉我、以便我可以通过私人邮件或电子邮件发送原理图

此外、您能否提供一些建议、说明如何使用示波器测量电源上的信号? 示波器的接地基准连接到其内部 PE、但电源上的 GND 未连接、因此如果我连接这两者、接地断路器将启动。 是否有使用示波器测量信号的智能方法? 一位同事告诉我在输入之前放置一个1:1隔离变压器。 这是唯一的解决方案吗?

此致、

塞尔吉奥·范弗利特

e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-converter-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看原理图并返回给您。 谢谢

    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎正在达到保护逻辑。 您能否向我们发送您刚才提到的故障机制的范围捕获? 如果您可以向我们发送 VCR、COMP、开关节点和高侧栅极信号、我很乐意查看它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您实验室中的安全规则、我过去通过从输入电源电缆上移除接地连接来浮动整个示波器。 在这些条件下、请注意您测量的值。 您将坚持使用以同一接地为基准的所有内容。

    另一种选择是对所有信号使用全差分探头-如果您可以使用 HV 差分探头。

    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将尽快向您发送捕获。

    我们发现该器件在启动序列中的某个位置。

    我们将在下周向您发送示波器截图。

    感谢你能抽出时间并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    这些 HV 差分探头非常棒!

    我将立即对其进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 VCR、FB、HO、LO 和 HS 引脚的示波器图像。

    它们是通过使用隔离式电源进行测量的、因此可以连接示波器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    VCR 引脚看起来不正确、它应该是正弦形状。 我会仔细检查 VCR 和 ISNS 分频器。 您应该能够使用 Excel 设计工具和数据表来检查这些值。 www.ti.com/.../sluc634
    www.ti.com/.../ucc256304

    UCC26304的一个已知问题是、它对开关节点的 dv/dt 要求大于1V/1ns。 如果开关节点 dv/dt 慢于此速度、则可能会导致间歇性关断。 为了避免这种变压器、初级磁化(LM)电感的大小应确保 dv/dt 为4V/ns。 为此、只需调整 LM 大小以存储足够的能量/峰值电流、以便开关节点电容(2xCo (tr))可以实现 ZVS。 有一份应用手册讨论了如何选择 LP、LS 和 NP/Na 来实现这一点。www.ti.com/.../slua923 ,由于您正在设计客户变压器,因此本应用手册可能非常有用。

    UCC28630-1EVM-291有一个评估模块、您可能还需要订购和评估关键信号、因此您可以了解它们的外观。 FB、ISNS、VCR、开关节点和变压器初级电流。 www.ti.com/.../sluubq8

    此致、

    Mike