尊敬的社区:
我们正在开发一种可提供2个电源轨、+70V 和-70V 电源轨的电源。 两个电源轨都应能够提供大约1安的功率。 电压。
我们使用 WebBench 和德州仪器提供的 Excel 表格开发了原理图并选择了组件。
因此、我们的输入为220VAC、经过整流后达到~310VDC (具有纹波)。
我们所需的输出为+/- 70V (2个电源轨、总电压差为140V)。
我们使用自制变压器进行测试、只是为了查看原理图是否正常工作。 变压器的绕组为:初级:10;次级5:5 (中心抽头为信号接地);偏置:1
我们的结果是无功率、并且在 UCC256304的 HO 和 LO 输出引脚上的两个输出端都有一个奇怪的断续信号。
断续信号看起来像300VDC、SOM 在几 ms 的时间段内突降至0V。
我在附件中添加了原理图。 如果您无法打开、请告诉我、以便我可以通过私人邮件或电子邮件发送原理图
此外、您能否提供一些建议、说明如何使用示波器测量电源上的信号? 示波器的接地基准连接到其内部 PE、但电源上的 GND 未连接、因此如果我连接这两者、接地断路器将启动。 是否有使用示波器测量信号的智能方法? 一位同事告诉我在输入之前放置一个1:1隔离变压器。 这是唯一的解决方案吗?
此致、
塞尔吉奥·范弗利特