This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610EVM

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755401/bq24610-bq24610evm

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: 、TPS65987D

大家好、

BQ24610EVM 的启动将为您提供帮助、我将非常高兴。

我已将5个 Bat (Sumsung INR18650-25R -数据表已附)连接到 BQ24610EVM:

BQ24610剂量似乎未检测到电池、也未启动充电。

 

辅助电源9.4V (从 BQ24610断开)   

 

我的测试结果:

  • 24V 电源
  • VSYS 24V 作为输入、
  • 具有或不具有电池电压900mV 的 VBAT
  • ACDRV 19V
  • ACSET 807mV
  • BATDRV 24V
  • ISET2 300mV
  • PG 40mV
  • TTC 0V
  • 接收器6V
  • ISET1 600mV
  • VCC 24V
  • STAT1、STAT2和 3.6V
  • Chgen 3.3V
  • VREF 3.3V
  • TS 3.23V

 

辅助电源9.4V (从 BQ24610断开)   

 

无电源输入

  • VSYS 1.45V 作为输入、
  • VBAT 1.67V

 

我希望看到放电周期、但我没有看到。

e2e.ti.com/.../BQ24610EVM.docx

请帮助我了解问题所在。

谢谢、

Shlomi


 

e2e.ti.com/.../4628.130109_5F00_INR18650_2D00_25R-Cell-SPEC-_2800_3_2900_-_2800_1_2900_.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shlomi、

    这甚至没有在电路板上本地安装 TS 引脚热敏电阻。

    您将需要在 TS 引脚的有效%VREF 范围内提供电压、或者在 TS 到 PGND 之间放置一个并联电阻、以便充电正常工作。 10kOhm 通常可以满足这一要求。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    您可以找到我的原理图供查看。

    我很乐意获取您的输入。

    打开的项目:

    1:是否建议直接从连接器(Type C)连接到 BQ24610输入?

    2:在充电器 EVM BQ24610中、我看到一些电容器没有值。 (标有圆圈)我们是否需要它们? 建议值是多少?

    3:从 EMI/RFI 的角度来看。 我们是否需要添加任何筛选器?

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../flashlight_5F00_charger_5F00_v1_5F00_241218.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    我知道您正在使用 EVM 并尝试启动它。 这仍然是真的吗?

    1.我相信您可以直接连接到 Type-C 连接、USB 端口将默认为某些标准端口。 但电压应可使用、无需枚举。

    2.如果您查看材料明细表、您会发现这些零部件未装配。 基本操作不需要。

    3.如果您发现电路板不符合某些 EMI 标准,您可以考虑添加去耦电容器、PH 上的缓冲器和带自举电容器的串联电阻器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的回答
    很抱歉、但不理解:有些项目

    我知道您正在使用 EVM 并尝试启动它。 这仍然是真的吗?
    是的、我使用的是 TI EVB:BQ24610、TPS55340EVM、TPS65987D

    1。 我相信您可以直接连接到 Type-C 连接、而 USB 端口将默认为某些标准端口。 但电压应可使用、无需枚举。
    TypeC 连接器输入的要求是什么? "但电压应该是可用的、没有枚举"但电压应该是可用的、没有枚举"

    2。 如果您查看材料明细表、您会发现这些零部件未装配。 基本操作不需要。
    谢谢、我会解决这个问题。

    3。 如果您发现电路板不符合某些 EMI 标准、您可以考虑添加去耦电容器、PH 上的缓冲器和带自举电容器的串联电阻器。

    如果您可以向我推荐要添加的位置、那将会有所帮助? 建议值? 自举的串联电阻器的电阻


    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shlomi、

    1.如果需要,USB 端口将有一条 D+D-线路用于枚举数据连接。 但是、即使没有枚举、您也可能会从 USB 端口获取功率。 换句话说、USB 连接(Type-C 连接器或其他)的电压轨可用于为您的器件供电。 显然、电流限制会将某些类型的 USB 端口作为其电源输出。

    3.查看这两个文档,以帮助您选择和放置可降低 EMI 的组件。 请注意、这些应用手册中描述的栅极驱动器通过 LODRV 和 HIDRV 引脚集成到我们的充电器中。
    www.ti.com/.../slyt465.pdf
    www.ti.com/.../slyt740.pdf


    此致、
    Joel H