主题中讨论的其他器件: 、TPS65987D
大家好、
BQ24610EVM 的启动将为您提供帮助、我将非常高兴。
我已将5个 Bat (Sumsung INR18650-25R -数据表已附)连接到 BQ24610EVM:
BQ24610剂量似乎未检测到电池、也未启动充电。
辅助电源9.4V (从 BQ24610断开)
我的测试结果:
- 24V 电源
- VSYS 24V 作为输入、
- 具有或不具有电池电压900mV 的 VBAT
- ACDRV 19V
- ACSET 807mV
- BATDRV 24V
- ISET2 300mV
- PG 40mV
- TTC 0V
- 接收器6V
- ISET1 600mV
- VCC 24V
- STAT1、STAT2和 3.6V
- Chgen 3.3V
- VREF 3.3V
- TS 3.23V
辅助电源9.4V (从 BQ24610断开)
无电源输入
- VSYS 1.45V 作为输入、
- VBAT 1.67V
我希望看到放电周期、但我没有看到。
e2e.ti.com/.../BQ24610EVM.docx
请帮助我了解问题所在。
谢谢、
Shlomi
e2e.ti.com/.../4628.130109_5F00_INR18650_2D00_25R-Cell-SPEC-_2800_3_2900_-_2800_1_2900_.pdf