This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:LED 行为似乎比数据表中所述更为复杂

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758850/bq500215-led-behavior-seems-more-complicated-than-described-in-datasheet

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他器件: BQ51025

大家好、感谢您的耐心等待。

我有几个问题。

 

问题1.

在无线充电底座(BQ500215)中为我们的器 件(带 BQ51025)充电期间、插入金属物体、并在红色 LED 快速闪烁时将其拉出、在大多数情况下、闪烁在垃圾后停止、但有时会在正常充电功率为1.9A*3.782V 时连续闪烁。  BQ500215EVM 与 BQ510215EVM 一起出现同样的问题。

注:

BQ500215配置:

1)     1) LED 模式电阻器–64.9K

2) 2)     红色 LED 由引脚 LED_B 控制

3)     阈值电阻器:Ω

 

问题2.

当将设备(与上述配置相同)插入充电座时、有时红色 LED 会在正常的10W 操作下缓慢闪烁。

 

问题3.

关于 BQ500215的数据表、"—" 是什么意思? 这意味着 LED 不会闪烁? 或者 LED 行为是不可预测的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于假期、我们的响应时间比平常慢。 我团队的某个人很快就会回来。

    谢谢!
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于问题1和问题2,红色 LED 闪烁--这可能是由输入功率限制电路引起的。 仔细检查输入电压、确保其不受限制。

    对于问题3、"-"将不会被使用并关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、感谢您的回复。

    至于 Q1、我非常确定功率限制电路不起作用 、因为在我移除金属物体(镊子)后、  

    我通过器件的应用程序检查充电电流、这是正常现象。

    根据我们的设置、输出电压为9V、当红色 LED 持续闪烁时、输出电压保持为9V。

    您可以在使用 EVM 的实验中重现这种情况。

    至于 Q2、我现在有一些线索。

    将器件放入充电座时、有时 BQ500215和 BQ51025之间的身份验证将失败(据说这是 TI 错误)、

    BQ51025的 PMODE 引脚保持高电平、但我们通过禁用2X 电流限制功能强制 BQ51025在10W 模式下工作、则器件将要求5W 以上的功率、  

    然后 主控制器检测到此冲突、因此红色 LED 闪烁。  在我们的设计中,当 CPU 检测到 pmode 为高电平时,我们将向主控制器发送重新启动命令,但无法通过此命令重置 LED。

     Ch4的锯齿波表示 LED 闪烁。 您可以看到、LED 似乎无法通过重新启动命令进行复位。

    那么问题是、是否可以通过重新启动命令直接重置 LED?

    您还可以在使用 TI EVM 的实验中重现此红色闪烁问题

    我的 BQ500215EVM 和 BQ51025EVM 测试程序:

    1)     将 RX 放在 TX 表面上、在之间插入一个镊子、打开连接到 TX 的直流电源、然后拉出镊子、系统将以5W 模式通电、PMOD 为高电平。

    2) 2)     对于该 RX 板、5W 模式的默认设置为0.85A。通过 TI 工具禁用 RX 的2X 电流限制、然后电流限制为1.7A。

    3)     3)将 RX 输出连接到电子负载、并将负载电流从0.7A 增大到1.3A (5.5V*1.3=7.15W)。从示波 器可以看到、输出电压保持6秒然后下降、同时 TX 红色 LED 也会闪烁、LED 有时会在电流减小后恢复、有时不会。

    [引用 user="Bill Johes">Hello
    对于问题1和问题2,红色 LED 闪烁--这可能是由输入功率限制电路引起的。 仔细检查输入电压、确保其不受限制。

    对于问题3、"-"将不会被使用并关闭。

    [/报价]

    如果上述信息不清楚、请告知我。

    希望您能提供更多信息。

    Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将与您联系、我们可以使用电子邮件解决此问题。
    查找电子邮件。