主题中讨论的其他器件: BQ51025
大家好、感谢您的耐心等待。
我有几个问题。
问题1.
在无线充电底座(BQ500215)中为我们的器 件(带 BQ51025)充电期间、插入金属物体、并在红色 LED 快速闪烁时将其拉出、在大多数情况下、闪烁在垃圾后停止、但有时会在正常充电功率为1.9A*3.782V 时连续闪烁。 BQ500215EVM 与 BQ510215EVM 一起出现同样的问题。
注:
BQ500215配置:
1) 1) LED 模式电阻器–64.9K
2) 2) 红色 LED 由引脚 LED_B 控制
3) 阈值电阻器:Ω
问题2.
当将设备(与上述配置相同)插入充电座时、有时红色 LED 会在正常的10W 操作下缓慢闪烁。
问题3.
关于 BQ500215的数据表、"—" 是什么意思? 这意味着 LED 不会闪烁? 或者 LED 行为是不可预测的?