请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 您好!
我们将器件型号 TPS61165TDBVRQ1用于 LCD 亮度控制。 以下是电源规格:
电压输入:3.3V
输出电压:21V 至26V (8个串联 LED)
输出电流 Iout:40mA
我们计划使用简单的 PWM 来控制 LCD 亮度。 但问题是、默认 VFB 仅保持为0.02V 或20mV、即使我们将 CTRL 引脚保持为高电平、VFB 仅保持为0.02V。 但根据数据表、它应该为0.2V (数据表第6.5节第4页)。 我们一直停留在这里、现在我们的 LCD 亮度不是很合适。 请您仔细研究一下、并尽快提供您的反馈吗? 我们正在一个非常关键的时间表上运行。
感谢您的宝贵反馈。