This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610的充电问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757149/bq24610-issue-with-the-charging-for-the-bq24610

器件型号:BQ24610

您好!

我对 BQ24610与 STAT 1和 STAT 2引脚的充电以及在充电完成后应如何关闭充电有点困惑。

我的电池5S1P 的截止电压约为21.5-21.6V。

但 BQ24610可以继续计时、当达到21.6V 时、电压现在在20.6V 至21V 之间跳跃、而充电时常亮的 STAT1 LED 每3秒闪烁一次。

根据 BQ24610 EVM 的 slu396a 数据表的规定、限压电阻器设置为 R25=909k 和 R28=100K。

是否可以获得一些帮助并建议如何解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    您要对充电器施加什么输入电压?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我是在度假,所以有一段时间没有上网。

    直流电源的电压为24V、万用表上的电压稳定在23.8V

    此外、我在 BQ24610EVM 电路板上进行了测试、也遇到了相同的问题、输入是相同的直流电源、24V 电源、在万用表上的电压为23.8V。  

    我猜充电器会对电池组过度充电、电池组保护会不断跳闸。  

    电池规格为:

    Friwo FB5S1P18650-28: 5S1P、内置10k NTC 热敏电阻导线:

    标称电压:18.25V、

    标称容量:2850mAh、

    充电电压:21V、

    放电截止电压:15V

    Mohammed Al-Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我休假了一段时间、无法访问我的 TI 帐户
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    这看起来像是来自另一个线程的重复帖子。 我们将关闭此选项并在另一个选项中进行响应:
    e2e.ti.com/.../762682


    此致、
    Joel H