请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我对 BQ24610与 STAT 1和 STAT 2引脚的充电以及在充电完成后应如何关闭充电有点困惑。
我的电池5S1P 的截止电压约为21.5-21.6V。
但 BQ24610可以继续计时、当达到21.6V 时、电压现在在20.6V 至21V 之间跳跃、而充电时常亮的 STAT1 LED 每3秒闪烁一次。
根据 BQ24610 EVM 的 slu396a 数据表的规定、限压电阻器设置为 R25=909k 和 R28=100K。
是否可以获得一些帮助并建议如何解决此问题?
此致
穆