This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:充电引脚指示未亮起

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756384/bq24092-charge-pin-indication-not-coming-on

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

我们正在使用 BQ24092设计锂聚合物电池充电电路、我们使用的原理图如此处所示。  

当输入电源和电池都连接时、我们可以看到充电引脚上的电压为~2.8V、并且充电指示灯 LED 不亮。 当存在/不存在输入电源时、通过检查流入/流出电池的电流的幅度和方向、我们可以看到电路正在充电并按预期工作。  

有人能不能帮助我理解为什么充电指示 LED 不亮以及原理图中是否有任何错误。

谢谢、

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harish
    我查看了原理图、看起来不错。
    BQ24040和 BQ2409X 是类似的、需要注意的几个事项可能会有所帮助:
    1) CHG 引脚--e2e.ti.com/.../753020上的常见问题解答
    2) BQ24040快速入门 guide--www.ti.com/.../slua901

    唯一不常见的是 OUT 引脚上的电路、您是否在没有它的情况下进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harish
    您是否仍然遇到 CHG 引脚问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    对未能提前回复表示歉意。 我在度假。 我们发现 MOSFET 布局存在问题、并进行了修复。 上面的电路工作正常、没有问题。

    感谢你的帮助。
    Harish