请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24092 主题中讨论的其他器件: BQ24040
您好!
我们正在使用 BQ24092设计锂聚合物电池充电电路、我们使用的原理图如此处所示。
当输入电源和电池都连接时、我们可以看到充电引脚上的电压为~2.8V、并且充电指示灯 LED 不亮。 当存在/不存在输入电源时、通过检查流入/流出电池的电流的幅度和方向、我们可以看到电路正在充电并按预期工作。
有人能不能帮助我理解为什么充电指示 LED 不亮以及原理图中是否有任何错误。
谢谢、
Harish