This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:输出意外下降

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757808/tps2546-out-unexpectedly-drop

器件型号:TPS2546

您好!

 

这是一个笔记本电脑项目,在 USB Type-A 端口上将 TPS2546用作 BC1.2主机,问题与插入设备时 TPS2546/OUT 意外下降至0V 有关。

 

笔记本电脑可以在直流模式(仅电池)或交流模式(已连接充电适配器)下工作

 

在以下情况下、TPS2546/OUT 行为正常。

  1. 当笔记本电脑处于直流模式时,CTL1/CTL2/CTL3/ ILIM_SEL =“1111”
  2. 当笔记本电脑处于交流模式时,CTL1/CTL2/CTL3/ ILIM_SEL =“0111”

 

但是,当笔记本电脑处于直流模式时,CTL1/CTL2/CTL3/ ILL3/ILIM_SEL =“0111”时会出现问题,波形截屏如下所示。

CH1:CTL1 CH2:CTL3 CH3:OUT CH4:状态

 

当问题发生时,我们已确认以下事项

  • EN 为高电平
  • CTL1/CTL2/CTL3/ ILIM_SEL =“0111”
  • 故障不可测量
  • 当 OUT 下降时、IN 不会下降
  • 如果我们连接到电子负载(而不是实际的 USB 器件)、当电子负载消耗超过~0.2A 时、它将会下降

 

您是否可以建议我们还可以检查哪些内容以继续调试?

 

谢谢!

 

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能用 D+、D-和 VBUS 给我提供一个捕获吗?

    根据所示的捕获、我诊断导致 TPS2546对总线放电的原因。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    此 E2E 有任何更新吗?

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    客户现在手头的板非常有限、应在稍后获取您请求的波形。  我会随时向您提供最新信息。  同时、如果您希望他们检查其他任何内容、只需让我知道。

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    由于此 TT 的处理时间超过2周、我将其移至 TI 认为已解决状态。

    如果客户使用请求的数据返回给您、请向此主题回复以重新打开它。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    好的、

    谢谢、Antony