This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:通过并联两个带2个纽扣电池的稳压器来获取更多电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, LM74610-Q1, TPS22976, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755097/tps61322-paralleling-two-regulators-w-2-coin-cells-to-get-more-current

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1TPS22976TPS61099

您好!

我在并联2个纽扣电池时遇到问题。 原始设计采用 TPS613221A 和一个纽扣电池为 MCU 生成3.3V 电压。 但现在、我想添加一个 TN LCD 显示屏。 要获得更大的电流、请使用2节纽扣电池(并联?) 好主意。 但是、我立即发现、如果一个电池的电压与另一个电池不同、较高的电压将为另一个电池充电。

如何使用2 个 TPS613221A (将 Vout 连接 在一起)? 我想它可以正常工作。 你有什么想法吗? (出于某种原因、我们的客户不喜欢串联电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    很抱歉、我不熟悉电池单元。 您是否可以分享它的电压范围以及为什么不串式。 如果一节电池充电另一节电池(很长的时间? 时间短?)

    如果使用2个 TPS613221A、可能会起作用、但我不会向您推荐它。 如果发生了某个问题、我们很难进行分析、我们来看看电流共享。 您需要评估风险。
    例如、如果一节电池对地短路、则可以通过输出对其充电、因为另一节电池仍会拉高电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu。

    感谢你的答复。

    纽扣电池为 CR2032 (3V)、其电压范围为2.6V ~ 3.2V。 如果检测到电池电量不足状态、更换电池将导致数据丢失(例如:实时时钟)。 由于我们有2节电池、因此我们可以将旧电池分别替换为新电池。

    配备2节电池的器件可运行至少一年半。 我不确定如果一节电池充电另一节电池会发生什么情况。 但无论如何、这听起来不是一个好消息。


    此致、

    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    您必须进行风险分析。
    在使用相同电路和电芯的正常操作中应该是可以的。 但很难说发生了意外。

    我上次提到过、电流共享是我们应该注意的另一个问题。 不均匀的电流分布可能会缩短电池的寿命或损坏电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu。


    上星期五,根据你的意见,我们决定将两个牢房并排。 只有一个 TPS61322可以降低成本并避免一些问题(电流共享或其他问题)。 非常感谢。



    此致、

    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu。

    我有另一个想法。
    是否可以将2节电池与 TPS22976N (反向电流保护)和 TPS61322结合使用以避免电流共享?


    此致、

    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    电流共享不一定是致命的。 电流共享问题意味着来自两个电芯的电流可能不同。 这是由电池、转换器 IC 和其他器件的差异引起的、即使在相同的器件型号中也是如此。 如果其中一个电芯(A)比另一个电芯(B)具有更重的负载。 电池 A 的寿命将短于 B、并且短于典型寿命。 我将执行基准测试来确定影响。 但请理解、我有很多工作要做、测试可能会在一周或一周以上后完成。 我使用的电源无法与电池的运行方式相同。 因此、您可能还需要执行测试。

    TPS22976是我的另一位同事的部件。 我已经阅读了数据表、它似乎没有反向保护功能:Vout 和 Vin 之间有一个二极管。LM74610-Q1可能是合适的产品。 但不幸的是、它可以保护电池被充电、但我认为它不会为电流共享做任何事情。

    顺便说一下、两节电池并联是否是您的客户的正常使用? 这是我第一次满足这一需求。 它非常有趣、值得思考。 谢谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu。

    我再次阅读 TPS22976数据表、发现反向电流保护仅在器件被禁用时起作用。 如果同时使用两节电池、则具有较低电压的电池可通过具有较高电压的电池充电。

    在该项目中、我被告知禁止并行使用电池。 我询问了两个并联电池。 我们的客户告知以前是正常使用、但似乎出了问题。 他们不告诉我地球上发生了什么。

    下周我将进行您提到的一些测试。 这很有帮助。 非常感谢。

    顺便说一下、我在 TI 网站上只能找到具有反向电流保护功能的大容量稳压器。 您能就任何具有反向电流保护功能的升压转换器提出建议吗?


    此致、

    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    我们有许多具有反向电流保护功能的产品、例如 TPS61099: www.ti.com/.../description

    您最有价值的是什么? 我认为、有三种解决方案:
    1#两节电池并联。 这是一种正常且简单的解决方案、但存在一个可能会向另一个充电的风险。
    2# 2转换器并行工作、如 TPS61099。
    3#两个转换并行和单电路一次工作、另一个仅用于备份。
    4#基于2#、使用 TPS21xx 电源多路复用器选择电源轨。

    请确认电池可以充电的电流大小? 可能有些不可用吗? 还是绝对无?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    这进展如何?
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu。

    感谢您的解决方案。

    根据我们的电池供应商提供的所有文档、不应对电池充电。

    在收到您的回复之前、我注意到了 TI 电源多路复用器产品。 但我还有另一项任务:降低预算所带来的成本。 我多次测量了功耗。 整个系统的电流约为20mA。 因此、解决方案3是最佳解决方案。 我将调查 TI 转换器解决方案以完成此项目。 再次感谢你的帮助。


    此致、

    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis:
    感谢您的友好之词。

    请注意,即使插座没有使能,也可能有一些电流(nA)从 Vout 流向 Vin。 请检查详细规格并检查是否会损坏电池。