请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61322 主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1、 TPS22976、 TPS61099
您好!
我在并联2个纽扣电池时遇到问题。 原始设计采用 TPS613221A 和一个纽扣电池为 MCU 生成3.3V 电压。 但现在、我想添加一个 TN LCD 显示屏。 要获得更大的电流、请使用2节纽扣电池(并联?) 好主意。 但是、我立即发现、如果一个电池的电压与另一个电池不同、较高的电压将为另一个电池充电。
如何使用2 个 TPS613221A (将 Vout 连接 在一起)? 我想它可以正常工作。 你有什么想法吗? (出于某种原因、我们的客户不喜欢串联电池)